検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
FTP クライアントを構成する
次の NuGet パッケージの安定バージョンをインストールします。
FluentFTP
。「
NuGet パッケージ
」を参照してください。
必要な
FTPClientLogic
スクリプト パラメーターを構成します。「
FTP クライアントの構成
」を参照してください。
FTPClientLogic
スクリプトを実行します。
FTP クライアントの構成
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal