Azure IoT Hub のプッシュエージェント構成
Azure IoT Hub ブローカーを使用してデータを送受信するためのプッシュエージェント構成の例。
ヒント:
Azure Event Grid は、より優れた統合オプションを提供し、最新のワークフローをサポートします。より効率的なソリューションのために、Azure IoT Hub から Azure Event Grid へのサブスクリプションを作成します。
構成プロパティ
プロパティ | 値 |
|---|---|
ClientId | MyDevice01 |
BrokerIPAddress | contoso.azure-devices.net |
BrokerPort | 8883 |
BrokerTopic | devices/MyDevice01/messages/events/ |
QoS | 1 Azure IoT Hub では、レベル 2 QoS はサポートされていません。レベル 2 QoS を使用する場合、Azure IoT Hub はメッセージが送信されるたびに接続を閉じます。 |
UseSSL | [真] |
CACert | |
ClientCert | |
ClientCertPassword | |
Username | contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30 |
Password | SharedAccessSignature sig= signature-string &se=expiry &sr=URL-encoded-resourceURI |
ご質問やご意見