プッシュエージェント
プッシュエージェント スクリプトは、データロガーからクラウドにデータを送信します。
操作
プッシュエージェントは、データロガーから定期的にデータを取得し、
JSON
形式でクラウドに送信します。プッシュエージェントは、データロガーからデータを取得し、データを抽出してクラウドに送信する補助ストアにデータを格納するストア アンド フォワード メカニズムを実装します。転送モード
プッシュエージェントは、次の転送モードをサポートしています。
- [ラインによる]。パケットごとにデータロガーの 1 ラインを送信します。
- [変数による]。1 つ以上の変数をその関連情報と共に送信します。
ヒント:
データロガーモードが
[値の変更]
に設定されている場合、サンプリングされた値は、モニター対象変数の 1 つが変更された場合にのみ変更されます。プッシュエージェントは、変数値が以前に送信した値と異なる場合にのみ、特定の変数の値を送信します。ご質問やご意見