コントローラのダイナミック変数ポーリング時間を設定する
ランタイムにコントローラからタグ値を読み取る間隔を設定します。
- [プロジェクトビュー]で、[NativePresentationEngine]または[WebPresentationEngine]を選択します。詳細については、「プレゼンテーションエンジン」を参照してください。
- [プロパティ]で、[ダイナミック変数ポーリング時間]を設定します。ヒント: あるサンプリングと次のサンプリングの間のポーリング時間を HHHH:MM:SS.MS 形式で設定します。
time interval
interval
polling time
ご質問やご意見