InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)

InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)

AnalogItemType
から派生したプロジェクト アナログ変数を作成し、この変数に指定されたデータタイプを格納し、対応する
IUAVariable
C# オブジェクトを返します。
static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedName
browseName
, NodeId
dataTypeId
);

引数

browseName
(QualifiedName)
新しい変数の
BrowseName
dataTypeId
(NodeId)
新しい変数に含まれるデータタイプ。
ヒント:
DataTypes
クラス内のノードは、データタイプを表します。例えば、
OpcUa.DataTypes.Boolean

戻り値

IUAVariable
作成されたプロジェクト変数に対応する C# オブジェクト。

次の例は、浮動小数点データタイプを含むアナログ変数 (
MyAnalogVar
) を作成する API を示しています。
var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal