ロゴを構成する
選択したロゴを追加して、メインウィンドウの右隅に配置します。
前提条件
- ロゴを構成するには
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]をダブルクリックします。エディターが別のタブで開きます。
- ロゴファイルをコンピューターからエディターのメインウィンドウエリアにドラッグします。ロゴがエディターに表示されます。ロゴの解像度とメインウィンドウの解像度によっては、ロゴのスペースが大きすぎたり、正しく配置されなかったりする場合があります。
- [プロパティ]で[幅]を200に設定します。
- [水平方向の配置]を[右端]に設定します。
- [上余白]と[右余白]を5に設定します。
隅にロゴが表示されたメインウィンドウ

ご質問やご意見