キーボードショートカット
FactoryTalk Optix Studio
は、次のキーボードショートカットをサポートしています。グローバル
ショートカット | 説明 |
|---|---|
[ F1 ] | FactoryTalk Optix ヘルプを開きます。 |
[ + Ctrl ][ C ] | 選択された項目をコピーします。 |
[ + Ctrl ][ V ] | 選択した場所にコピーした項目を貼り付けます。 |
[ + Ctrl ][ Z ] | 前のアクションを元に戻します。 |
[ + Ctrl ][ Y ] | 前のアクションをやり直します。 |
[ + Ctrl ][ S ] | 現在の FactoryTalk Optix アプリケーション プロジェクトを保存します。 |
[ F5 ] | FactoryTalk Optix アプリケーション を実行します。詳細については、「FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする」を参照してください。 |
[ + Ctrl ][ + Shift ][ F ] | 現在のプロジェクト内のテキストを検索します。詳細については、「プロジェクト内のテキストを検索する」を参照してください。 |
[ + Ctrl ][ + Shift ][ H ] | 現在のプロジェクト内のテキストを検索および置換します。詳細については、「プロジェクト内のテキストを置換する」を参照してください。 |
[ Delete ] | 選択された項目を削除します。 |
[ Esc ] | 編集を破棄するか、ダイアログを閉じます。 |
[ + Alt ][ Enter ] | 新しいラインを追加します。 |
[ Enter ] | 選択された項目を操作します。 |
ペイン
次のショートカットは、
FactoryTalk Optix Studio
のペインに適用されます。FactoryTalk Optix Studio
ペインの詳細については、「FactoryTalk Optix Studio GUI」を参照してください。ショートカット | 説明 |
|---|---|
[ Up arrow ] | 前の項目を選択します。 |
[ Down arrow ] | 次の項目を選択します。 |
[ Right arrow ] | 選択された項目を展開します。 |
[ Left arrow ] | 選択された項目を折りたたみます。 |
[ + Alt ][ Left arrow ] | [プロジェクトビュー] で以前に選択された項目を選択します。詳細については、「プロジェクトビュー」を参照してください。 |
[ + Alt ][ Left arrow ] | [プロジェクトビュー] で次の項目を選択します。詳細については、「プロジェクトビュー」を参照してください。 |
[ + 左マウスクリックShift ] | 選択された項目とクリックした項目の間のすべての項目を選択します。 |
[ F2 ] | 選択された項目の名前を変更します。 |
ローカライゼーション辞書
ローカライゼーション辞書と文字列翻訳の詳細については、「ローカライゼーションエディタ」を参照してください。
ショートカット | 説明 |
|---|---|
[ + Ctrl ][ A ] | 翻訳テーブル内のすべてのキーと値を選択します。 |
UI エディタ
次のショートカットは、グラフィックオブジェクトを配置し、
FactoryTalk Optix アプリケーション
のユーザーインターフェイスを作成できるエディタに適用されます。詳細については、「エディター」を参照してください。ショートカット | 説明 |
|---|---|
[ Up arrow ] | 選択したオブジェクトをグリッドの上に移動します。 |
[ Down arrow ] | 選択したオブジェクトをグリッドの下に移動します。 |
[ Left arrow ] | 選択したオブジェクトをグリッドの左に移動します。 |
[ Right arrow ] | 選択したオブジェクトをグリッドの右に移動します。 |
[ + Shift ][ Up arrow ] | 選択したオブジェクトを上に移動し、オブジェクトをグリッドに揃えます。 |
[ + Shift ][ Down arrow ] | 選択したオブジェクトを下に移動し、オブジェクトをグリッドに揃えます。 |
[ + Shift ][ Left arrow ] | 選択したオブジェクトを左に移動し、グリッドに揃えます。 |
[ + Shift ][ Right arrow ] | 選択したオブジェクトを右に移動し、オブジェクトをグリッドに揃えます。 |
ご質問やご意見