文字列フォーマッターで翻訳されたテキストを使用する
翻訳キーへの参照を作成して、ランタイムにセッション ロケールに従って関連する翻訳済みテキストをキーが使用するようにします。変換キーは、翻訳辞書内の特定の翻訳への参照です。
- [形式]プロパティで、キーに存在する文字を入力します。入力した文字を含むキーが表示されます。
- キーを選択し、[Enter]キーを押します。
キーのテキストに「{0}」などの文字列フォーマッター ソースのプレースホルダーが含まれている場合は、相対プロパティが表示されます。
key
string formatter
text
ご質問やご意見