インタラクティブセッションとプレゼンテーションエンジンの例

この例では、
[ユーザー1]
[ユーザー2]
、および
[ユーザー3]
のインタラクティブセッションの開始ページは、プレゼンテーションエンジンで設定された開始ページのインスタンスです。
各開始ページには、同じ
A
B
C
のオブジェクトのインスタンスが複数含まれています。オブジェクトは、各ユーザーのダイナミックロジックに基づいて表示または非表示されます。テキストは、ユーザーのロケールに基づいて翻訳されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal