列挙を編集する
既存の列挙オブジェクトのメンバーを編集します。
- [プロジェクトビュー]で、[列挙をダブルクリックします。#]エディターに列挙エディターが表示されます。
- エディターで、列挙メンバーを管理します。
- メンバーを追加するには、を選択して、次を完了させます。

- [値]。列挙メンバー値。通常、値は連続した整数です。
- [表示名]。列挙メンバーの名前。
- [説明]。列挙メンバーに関する追加情報。
- [値]、[表示名]、または[説明]を編集するには、対応するセルをダブルクリックし、新しい値を入力します。
- メンバーを削除するには、対応する行のセルを選択し、を選択します。[削除]
ご質問やご意見