ライブラリのバージョンを表示して復元する
ローカルまたはリモートのライブラリの Git バージョン履歴を表示します。ローカルまたはリモートのライブラリを特定のコミットに復元します。
- メイン ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- を選択します。
[履歴の表示] - 重要: 復元されたバージョン後に発生したコミットは永久に削除されます。(オプション) ライブラリを以前のバージョンに復元するには、コミットを選択して[復元]を選択します。
ご質問やご意見