変数を作成する
モータ アラーム、温度、および個々の成分を定義する変数を作成します。
ヒント:
変数を手動で作成する代わりに、オフライン モードでコントローラ変数をインポートできます。「コントローラ変数をインポートする」を参照してください。
- [プロジェクトビュー]で[モデル]を右クリックし、 を選択して 5 個の変数を作成します。
- 各変数にカーソルを合わせ、を選択し、次を入力して変数の名前を変更します。

- Ingredient01
- Ingredient02
- Ingredient03
- Motor1Alarm
- Temperature
- [プロジェクトビュー]で[Motor1Alarm]を選択します。
- [プロパティ]で、[Int32]を選択し、[Boolean]を選択します。変数値のタイプがブール値に変わります。これは、後で構成するデジタルアラームに必要です。
モデルノード

変数の場所をメモします。
ご質問やご意見