デプロイと互換性に関するよくある質問

FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイするにはどうすればよいですか?
FactoryTalk Optix Studio から FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイします。「FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする」を参照してください。
以前のバージョンの FactoryTalk Optix Runtime を実行しているデバイスに FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイできますか?
はい、FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイすると、ランタイムバージョンが更新されます。「FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする」を参照してください。
すでにアプリケーションがデプロイされている Optix パネルに FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイするとどうなりますか?
OptixPanel は、一度に 1 つの FactoryTalk Optix アプリケーションのみを持つことができます。ProjectA をデプロイし、ProjectB をデプロイする場合、ProjectA は ProjectB に置き換えられます。
ProjectA をデプロイし、プロジェクトを更新する場合、内部データの損失を引き起こさないプロジェクトを更新するか、プロジェクトを置換してすべての内部データを消去するかを尋ねられます。
ヒント: FactoryTalk Optix Studio では、名前が異なるプロジェクトは個別のプロジェクトとして扱われます。ProjectA をデプロイしてから ProjectA_updated をデプロイしようとすると、ProjectA が置き換えられます。
知的財産を保護する方法で FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイすることは可能ですか?
はい、安全な方法で FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイできます。「ターゲットデバイスでのプロジェクトの暗号化」を参照してください。
FactoryTalk Optix アプリケーションをアップグレードまたはダウングレードできますか?
FactoryTalk Optix アプリケーションをダウングレードすることはできませんが、アプリケーションをアップグレードすることはできます。FactoryTalk Optix アプリケーションをアップグレードするには、プロジェクトをアップグレードしてから、アプリケーションをターゲット デバイスに再デプロイします。参照:
FactoryTalk Optix アプリケーションをサードパーティの IPC にデプロイできますか?
はい、ターゲットデバイスが FactoryTalk Optix のソフトウェアとハードウェアの要件を満たしている場合は、FactoryTalk Optix アプリケーションをサードパーティの IPC にデプロイして実行できます。「FactoryTalk Optix リリース ノート | システム要件」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal