UTC タイムゾーンでアラームを表示する
UTC (協定世界時) 標準タイムゾーンでイベントを表示するには、
[アラームグリッド]
オブジェクトの [時間]
プロパティにエイリアスを付けます。UTC は、世界中のすべてのタイムゾーンの基準となる時間標準です。UTC タイムゾーンでアラームを表示すると、すべてのユーザーにアラームの同じタイムスタンプが表示されます。- メイン ツールバーでを選択します。[テンプレートライブラリ]
- [テンプレートライブラリ]で、[Widgets]を選択します。
- [アラームグリッド]オブジェクトを[UI]フォルダー内の目的のフォルダーにドラッグします。[アラームグリッド# (type)]が表示されます。
- [テンプレートライブラリ]で、[閉じる]を選択します。
- エディターでアラームグリッドを選択し、[プロパティ]で次の操作を行います。
- [タイムスタンプ]を展開します。
- [データグリッド]カテゴリを展開します。
- [列]カテゴリを展開し、[データ項目テンプレート]を選択します。
- [テキスト]でを選択します。
[ダイナミックリンクの追加] - [ダイナミックリンク]ウィンドウで[エイリアス]を展開します。
- [アラーム条件]を展開し、[時間]を選択します。
- [選択]を選択します。
alarm history grid
local time
time zone
ご質問やご意見