ランタイムのコンテンツのセキュリティを構成する
ランタイムに、グループまたはロール内のユーザーの画面またはコンテンツのセキュリティを構成します。たとえば、画面またはコンテンツを表示または有効にするかを指定するには、これらのプロパティからグループまたはロールのセッション変数へのダイナミックリンクを作成します。
ユーザーとグループまたはロールを作成し、ユーザーをグループまたはロールに割り当てます。
- [プロジェクトビュー]で、画面またはグラフィックオブジェクトを選択します。
- [プロパティ]で、プロパティの上にカーソルを置き、を選択します。
[ダイナミックリンクの追加] - ダイナミックリンクブラウザで、[エイリアス] > [セッション] > [セッション]を展開します。
- 次のプロパティ値を設定します。
- グループ。[グループ]を展開し、グループを選択します。
- ロール。[ロール]を展開し、ロールを選択します。
ヒント: 追加のグループとロールに同じプロパティ値を設定するには、プロパティで、式エバリュエーターまたはその他の必要なロジックを使用して複雑なダイナミックリンクを作成します。「複雑なダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
security
ご質問やご意見