UIPopulator NetLogic を実装する
NetLogic をグラフィックオブジェクトに向けます。
- [プロジェクトビュー]で[UIPopulator]を選択します。
- 上部の[プロパティ]で、を選択し、
[変数]を選択します。 - 変数にカーソルを合わせ、を選択し、
ModelObjectと入力します。 - [ModelObject]の横の[Int32]を選択し、[NodeId]を選択します。ヒント: 必要なオプションが表示されない場合は、[すべて表示]チェックボックスを選択します。
- [ModelObject]と の間にダイナミックリンクを作成します。
ご質問やご意見