監査署名
監査署名により、重要なタスクに対して追加の確認が強制され、プロジェクトのセキュリティが向上します。監査署名を設定して、特定のユーザーまたはグループが選択した
FactoryTalk Optix アプリケーション
エリアにアクセスしたときや、特定のアクションを実行したときに、電子署名ワークフローをトリガーします。
ヒント:
たとえば、ユーザーがリニアゲージと関連付けられた変数値を変更すると、電子署名ワークフローがトリガーされる場合があります。
電子署名ワークフロー
特定の条件が発生した場合に、ユーザーに電子署名ワークフローを完了するように要求できます。既定では、すべてのワークフローで、ユーザーはオプションのメモを入力できます。
- ConfirmWorkflow
- 特定のアクションを実行するには、ユーザーが[確認]を選択する必要があります。[ConfirmWorkflow] を使用すると、適用する変更の概要を示す確認プロンプトをユーザーに提供できます。ConfirmWorkflow

- SignWorkflow
- 特定のアクションを実行するには、ユーザーが認証して[確認]を選択する必要があります。[SignWorkflow] を使用すると、ユーザーに ID 認証を適用および要求する変更の概要をユーザーに提供できます。SignWorkflow

- DoubleSignWorkflow
- 2 人のユーザーが自分の ID を認証し、[確認]を選択して特定のアクションを実行する必要があります。このワークフローを使用すると、ユーザーと別の承認されたユーザーに ID 認証を適用および要求する変更の概要をユーザーに提供できます。DoubleSignWorkflow

electronic signature
double sign
ご質問やご意見