温度制御を構成する

ラベル、テキストボックス、およびリニアゲージ オブジェクトを作成して、温度変数を可視化制御します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [Page1 (type)]
    をダブルクリックします。
    Page1 (type) がエディターで開きます。
  2. [Page1 (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [ラベル]
    を選択します。
  3. [プロパティ]
    で、
    [テキスト]
    Temperature:
    に設定します。
  4. [プロジェクトビュー]
    [Page1 (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [テキストボックス]
    を選択します。
  5. [プロパティ]
    で、
    [テキスト]
    [Temperature]
    変数の間にダイナミックリンクを作成します。
    ヒント:
    [Temperature]
    変数を
    [プロジェクトビュー]
    から
    [プロパティ]
    [テキストボックス]
    [テキスト]
    プロパティ値にドロップすることで、ダイナミックリンクを作成することができます。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  6. [プロジェクトビュー]
    [Page1 (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [リニアゲージ]
    を選択します。
  7. [プロパティ]
    [値]
    [Temperature]
    変数の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  8. エディターで、好みに応じてオブジェクトを配置します。
右上隅の温度制御
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal