OPC UA 通信セキュリティ
OPC UA サーバー オブジェクトは、OPC UA クライアントと OPC UA サーバー間の通信を確立します。
セキュアな通信構成
OPC UA サーバーとの通信を確立するには、OPC UA クライアントに次のものが必要です。
- サーバーのエンドポイント URL。「エンドポイント URL」を参照してください。
- サーバーによって要求されたセキュリティポリシー「最低セキュリティポリシー」を参照してください。
- サーバーによって要求されたメッセージのセキュリティ レベル「最低メッセージセキュリティモード」を参照してください。
OPC UA と暗号化
OPC UA クライアントとサーバーは、セキュリティで保護されたチャネルを介して X.509 証明書を交換し、次のことを行います。
- 機密性を確認する
- 整合性を確認する
- アプリケーションを認証する
詳細については、次を参照してください 証明書とキー
OPC UA クライアントとサーバーが安全な通信を確立すると、セッションが作成され、次のことが行われます。
- ユーザーを認証する
- ユーザーを承認する
- 情報、設定、コマンドを送信する
詳細については、「クライアントのユーザー ID タイプ」を参照してください。
ご質問やご意見