最低メッセージセキュリティモード

OPC UA は、サーバーとクライアント間のメッセージのセキュリティレベルを定義します。
ヒント: OPC UA サーバー オブジェクトのプロパティで、サーバーがクライアントに対して必要とする最小セキュリティ レベルを設定します。
次のメッセージ セキュリティ モードを選択できます。
  • [なし]
    。メッセージは署名も暗号化もされません。
  • [署名]
    。メッセージは署名するか、署名して暗号化する必要があります。
  • [署名と暗号化]
    。メッセージは署名され、暗号化されている必要があります。
詳細については、「OPC UA クライアントを追加する」および「OPC UA クライアントを構成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal