OPC UA クライアントを構成する
OPC UA クライアントの高度なプロパティを構成します。
前提条件
- OPC UA クライアントを構成するには
- [プロジェクトビュー]で、OPC UA クライアントを選択します。
- [プロパティ]で、OPC UA クライアント設定を構成します。
- [イベント]:
- [なし]。イベントをリッスンしません。
- [すべて]。すべてのイベントをリッスンします。
- [アラーム]。アラーム イベントのみをリッスンします。
- [起動時にノード ID を同期]。デザイン時にインポートされる OPC UA ノードの NodeID を同期します。ランタイムに OPC UA クライアントが接続する OPC UA サーバー上の同じノードと NodeID を同期させます。ヒント: サーバーの状況が不明な場合は、起動時の[ノード ID の同期]を[真]に設定します。
- [最大配列長]。配列内のエレメントの最大数。ヒント: OPC UA クライアントの[最大配列長]が異なる場合は、最初の OPC UA クライアントの[最大配列長]値がすべてのクライアントに適用されます。
- [サーバーエンドポイント URL]。OPC UA サーバー上のエンドポイントの通信プロトコルとネットワークアドレス。
- [サーバー ID の検証]:
- [真]。認証局 (CA) によって発行された証明書のみを受け入れます。ヒント: CA は、証明書を検証し、特定の証明書が信頼できるかどうかを通知するエンティティです。たとえば、会社の IT 部門がプライベート CA であるとします。
- [偽]。自己署名証明書を受け入れます。ヒント: 自己署名証明書は、ランタイムに自動的には生成されません。自己署名証明書は手動で作成する必要があります。重要: 自己署名証明書は、実稼働環境では使用しないでください。
- [要求発行間隔]。OPC UA サーバーにデータを要求するための更新間隔を指定します。
- [要求されたサンプリング間隔]。フィールドからデータをポーリングするためのサンプリング頻度を指定します。
- [ランタイム構成]。サーバーノードをすべての子ノードと共にインポートおよび同期するための設定を追加して、構成します。
- [ローカルターゲットノード]。サーバーノードとその子ノードをインポートするクライアントノード。
- [リモートソースノード]。「/」で区切られた一連のブラウズ名で表されるサーバーノードへのパス。
- [コンテンツ同期モード]。いずれか:
- [同期なし]。サーバーノードをインポートせず、サーバーノードとクライアントノードを同期しません。
- [インポートのみ]。サーバーノードをインポートしますが、サーバーノードとクライアントノードは同期しません。
- [値のインポートと同期]。サーバーノードをインポートし、サーバーノードとクライアントノードの変数値を同期します。
- [完全同期]。サーバーノードをインポートし、サーバーノードとクライアントノードの構造と変数値を同期します。ヒント:[完全同期]は、OPC UA サーバーがFactoryTalk Optix アプリケーションの場合にのみ使用できます。
- [リモートソースノードを含める]。サーバーノードの子ノードをインポートします。
- [イベント同期の有効化]。[ローカルターゲットノード]で示されたクライアントノードで、リモートソースノードで示されたサーバーノードによって生成されたイベントを示します。
- [イベントタイプ]。[リモートソースノード]で定義されたサーバーノードによって生成されたイベントからの対象となるイベントタイプ。
- [接続ロケール ID]。接続に使用するロケール ID。空の場合、既定値はプロジェクトのロケール ID です。
- [最低メッセージセキュリティモード]:
- [なし]。メッセージは署名も暗号化もされません。
- [署名]。メッセージは署名するか、署名して暗号化する必要があります。
- [署名と暗号化]。メッセージは署名され、暗号化されている必要があります。
- [最低セキュリティポリシー]:
- [なし]。OPC UA クライアントには、特定のセキュリティポリシーは必要ありません。
- [Basic256Sha256]。OPC UA クライアントには、このポリシーまたはより安全なポリシーが必要です。
- [Aes128_Sha256_RsaOaep]。OPC UA クライアントには、このポリシーまたはより安全なポリシーが必要です。
- [Aes256_Sha256_RsaPss]。OPC UA クライアントには、このポリシーが必要です。
- [クライアント証明書ファイル]。OPC UA クライアント (X509v3) のDER証明書ファイルの公開。ヒント: クライアント証明書ファイルは、FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Client/フォルダー内にある必要があります。
- [クライアントプライベートキーファイル]。ASCII Base64 でエンコードされた OPC UA クライアントのプライベートPEMキーファイル。ヒント: クライアントプライベートキーファイルは、FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Client/フォルダー内にある必要があります。
- [アプリケーション URI]。アプリケーションインスタンスをグローバルに識別する URI。
- [アプリケーション名]。アプリケーションインスタンスの読み取り可能な ID (一意である必要はありません)。
- [製品 URI]。ソフトウェアをグローバルに識別する URI。
- [ユーザー ID タイプ]:
- [匿名]。ユーザーに関する情報がありません。
- [ユーザー/パスワード]:
- [ユーザー名]。ユーザーの名前。
- [パスワード]。ユーザーのパスワード。
- [証明書]:
- [ユーザー証明書ファイル]。ユーザーの公開DER証明書ファイル (X509v3)。ヒント: ユーザーの公開証明書ファイルは、FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs/フォルダー内にある必要があります。
- [ユーザープライベートキーファイル]。ASCII Base64 でエンコードされたユーザーのプライベートPEMキーファイル。ヒント: ユーザーのプライベートキーファイルは、FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs/フォルダー内にある必要があります。
ご質問やご意見