グループ

グループを定義して、システムのさまざまなエリアでユーザーを分類します。たとえば、PackagingTeam1、PackagingTeam2、PackagingTeam3 などです。グループは、ユーザーのシステム組織を作成します。
ヒント: ランタイムに、特定のグループの画面およびグラフィックオブジェクトを表示または非表示にすることができます。「ランタイムのコンテンツのセキュリティを構成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal