Visual Studio Code に NuGet パッケージをインストールする
NuGet ギャラリー拡張機能を使用して NuGet パッケージをインストールします。
重要:
Rockwell Automation
は、パフォーマンス、セキュリティ、更新、または当社製品との互換性を含むがこれらに限定されない、サードパーティのソフトウェアについて責任を負いません。サードパーティのソフトウェアの使用は、お客様ご自身の責任で行ってください、当社はそのようなソフトウェアに対するサポート、保証を提供しません。 ユーザーは、それぞれのサードパーティのプロバイダーでサポートとライセンス条件について確認する必要があります。前提条件
Visual Studio Code をデフォルトの外部コード エディターとして設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- Visual Studio Code に NuGet パッケージをインストールするには
- メイン ツールバーから
[.NET ソリューションを開く]を選択します。デフォルトの外部コード エディターが開きます。ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとしてVisual Studio®2022 またはVisual Studio Codeを使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。 - Visual Studio Code で、NuGet Gallery 拡張機能 NuGet Gallery - Visual Studio Marketplaceをインストールします。
- NuGet ギャラリーで、必要な NuGet パッケージをインストールします。
- CSPROJファイルを保存します。
- プロジェクトをコンパイルします。
ご質問やご意見