ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)

ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)

ResourceURI
タイプの C# オブジェクトで
URIType
ProjectRelative
とし、
ProjectFiles
フォルダーにあるファイルへの相対パスを含むオブジェクトを返します。
static ResourceUri FromProjectRelativePath(string
path
);

引数

path
(string)
ProjectFiles
フォルダーに対するファイルの相対パス。

戻り値

ResourceURI
引数に示されているパスを含む C# オブジェクト。

次の例は、
Text1.txt
相対パスを含む
ResourceURI
タイプの C#
projectRelativeResourceURI
オブジェクトを返す API を示しています。このオブジェクトは、.NET
WriteAllText
API の引数として使用され、
Text1.txt
テキストファイルを
ProjectFiles
フォルダー内に作成します。
var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal