ファイルおよびリソースのパスを管理する
ResourceURI
静的 C# クラスは、プロジェクト内外のファイルまたはリソースのパス (URI) を表します。
ヒント:
この
ResourceURI
クラスは、変数の同じタイプのデータを表します。たとえば、Image
オブジェクトの Path
プロパティです。ResourceURI オブジェクトのプロパティ
ResourceURI
オブジェクトのプロパティプロパティ | データタイプ | 説明 |
|---|---|---|
URIType | URIType | パスのパス タイプには次が含まれます:
|
ProjectRelativePath | string | ProjectFiles フォルダーに対するファイルの相対パス。 |
ApplicationRelativePath | string | ApplicationFiles フォルダーに対するファイルの相対パス。 |
AbsoluteFilePath | string | プロジェクトの外部にあるファイルの絶対パス。 |
URI | string | 汎用リソースの絶対パス。 |
URIType | ProjectRelativePath | ApplicationRelativePath | AbsoluteFilePath | URI |
|---|---|---|---|---|
URI | - | - | - | URI (例: URL HTTP) |
ProjectRelative | ProjectFiles フォルダーへの相対パス | - | - | 絶対パス |
ApplicationRelative | - | ApplicationFiles フォルダーに対する相対パス | - | 絶対パス |
AbsoluteFilePath | - | - | 絶対パス | 絶対パス |
ご質問やご意見