ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)
ResourceURI
タイプの C # オブジェクトを、ApplicationFiles
フォルダーに対するファイルへの相対パスを含む ApplicationRelative
の URIType
で返します。static ResourceUri FromApplicationRelativePath(stringpath);
引数
- path(string)
- ApplicationFilesフォルダーに対するファイルへの相対パス。
戻り値
- ResourceURI
- 引数に示されているパスを含む C# オブジェクト。
例
次の例は、
Text1.txt
相対パスを含む ResourceURI
タイプの C# applicationRelativeResourceURI
オブジェクトを返す API を示しています。このオブジェクトは、.NET WriteAllText API
の引数として使用され、Text1.txt
テキストファイルを ApplicationFiles
フォルダー内に作成します。var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
ご質問やご意見