フォルダーを作成する

プロジェクト内にノードを格納するフォルダーを作成します。
任意のフォルダーの複数のバージョンを作成できます。フォルダーを作成すると、フォルダーには自動的にコンテキストメニューが表示され、右クリックしてそのフォルダー カテゴリに固有のアイテムを作成できます。各フォルダー カテゴリ
[]
の前にはアイコンがあります。
  • [プロジェクトビュー]
    で、以下のいずれかを作成します。
    • [フォルダー]
      。フォルダーを含むノードを右クリックし、
      [新規]
      [フォルダー]
      を選択します。
    • [カテゴリーフォルダー]
      。プロジェクトレベルのノードを右クリックし、
      [新規]
      を選択して、フォルダーのカテゴリを選択します。
[フォルダー#]
[プロジェクトビュー]
に表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal