コントローラルーティングを構成する

Beckhoff® TwinCAT® コントローラからタグをインポートする前に、ここで説明する手順を完了してください。
  1. TwinCAT® コントローラマシンで、以下の操作を行います。
  2. AMS ネット ID 値を取得します。
    ヒント: AMS ネット ID 値は、後で
    FactoryTalk Optix Studio
    で通信ドライバを構成するときに使用します。
  3. コントローラに接続されている各デバイスのルートを追加します。以下の設定を使用します。
    • アドレス情報。
      FactoryTalk Optix アプリケーション
      のターゲットデバイスの IP アドレスを入力します。
    • AmsNetId。アドレス情報と同じアドレスの末尾に
      .1.1
      が付加されています。
    • ターゲットルート。静的に設定。
    • リモートルート。[なし/サーバー] に設定。
    • SecureADS。無効化。
    詳しくは、製品資料を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal