通信ドライバを構成する
オンライン モードまたはオフライン モードでタグをインポートするように通信ドライバを構成します。
前提条件
- コントローラに関する具体的な考慮事項について説明します。「通信ドライバ概要」を参照してください。
- オフライン モードでタグをインポートする場合は、サポートされているコントローラからファイルにエクスポートしてください。コントローラのユーザー サポートを参照してください。
- 通信ドライバを構成するには
- ツールバーから、を選択します。[ダッシュボードページを開く]
- [デバイスへの通信の構成]を選択します。
- [新規ステーション]を選択します。
- ステーション タイプを選択します。
- (オプション) ステーションの名前を編集します。
- [次へ]を選択します。
- プロパティを入力し、[次へ]を選択します。
- [次へ]を選択します。
- ステーションのタグインポートの構成:
- (オプション)[タグインポーター]のプロパティを構成します。
- [インポートタイプ]- 構造化タグタイプのインポートを有効化または無効化します。
- [自動更新]- プロパティ変更時の自動更新を有効化または無効化します。
- タグインポート[モード]を切り替えます。
- [オンライン]-Studio 5000 Logix Designer®ネットワーク内のコントローラとの接続を確立し、コントローラからタグをインポートします。
- [オフライン]- プロジェクトファイルからタグをインポートします。
- いずれか:
- [オフライン]モードを切り替えた場合は、[参照]を選択し、タグのインポート元となるStudio 5000 Logix Designerファイルへのパスを指定します。
- [オンライン]モードを切り替えた場合は、タグのインポート元となるコントローラへのルートを指定します。たとえば、10.192.67.42\backplane\6
タグ構造がタグインポーターエディタページに表示されます。 - インポートページで、インポートしたいタグを選択し、[適用]を選択します。タグを選択すると、FactoryTalk Optix にインポートされます。タグタイプが既知のベースタイプではなくユーザー定義の場合は、これもTypesフォルダーにインポートされます。
ヒント:一部の通信ドライバは、オンラインモード、オフラインモード、またはその両方のモードのコントローラからのタグのインポートをサポートしない場合があります。タグをインポートするには、FactoryTalk Network にログオンする必要があります。[プロジェクトビュー]で ステーションオブジェクトを選択するには、[プロパティビューで選択]を選択します。FactoryTalk Design Studio タグをオフラインでインポートすると、ルーチン範囲のタグがインポートされ、FactoryTalk Optix アプリケーションで参照されます。ただし、Logix Designer を使用して FactoryTalk Design Studio プロジェクトをデプロイする場合、Logix Designer はルーチン範囲のタグをサポートしていないため、ルーチン範囲のタグはデプロイされず、コントローラにダウンロードされません。したがって、その FactoryTalk Optix アプリケーションをランタイム デバイスにデプロイして、アプリケーションをコントローラに接続すると、タグがコントローラにダウンロードされていないため、ルーチン範囲のタグリファレンスでランタイムにエラーが表示されます。 - (オプション) 別の通信ドライバを構成するには、[別のデバイスの構成]を選択して、手順を繰り返します。
- [終了]を選択します。
[プロジェクトビュー]
で、選択したタグに対応する変数が追加されます。タグタイプをインポートした場合は、インポートしたタグタイプからインスタンスを作成します。「タグ タイプのインスタンスを作成する」を参照してください。
communication
communication driver
ご質問やご意見