パス
アプリケーションロジックを開発するときに、パスのショートカットを使用できます。
ショートカット | 説明 |
|---|---|
%PROJECTDIR% | ランタイムに転送されるファイル (画像、ドキュメントなど) が格納されているディレクトリ。 例: C:\Users\ UserName \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ ProjectName |
%APPLICATIONDIR% | ランタイムに使用されるオブジェクトを含むディレクトリで、次のオブジェクトが含まれます。
|
%USB 、N %ここでは N は USB デバイスと関連する番号です。 | ターゲットデバイスに接続されている特定の USB デバイスへのパス。 |
%SD 、N %ここでは N は SDカードデバイスと関連する番号です。 | ターゲットデバイスに接続されている特定のSDカードデバイスへのパス。 |
path
ご質問やご意見