ソースをドラッグしてダイナミックリンクを作成する
ダイナミックリンクを作成するには、
[プロジェクトビュー]
から、ダイナミックリンクに設定するプロパティの値にソースをドラッグします。- [プロジェクトビュー]で、ダイナミックリンクを介して設定するプロパティを含む変数を選択します。
- ノードまたは変数を次のいずれかにドラッグします。
- プロパティ。ノードをプロパティの値にドラッグします。ノードまたは変数へのリファレンスがプロパティに表示されます。
- グラフィックオブジェクト。変数をエディター内のグラフィックオブジェクトにドラッグします。ノードをドラッグすると、グラフィカルオブジェクトの最適なプロパティへのダイナミックリンクが作成されます。たとえば、変数を[テキストボックス]にドラッグして[テキスト]プロパティへのリンクを作成し、値を表示します。
選択したノードまたは変数への参照がプロパティに表示されます。プロパティの前に
が表示され、プロパティにダイナミックリンクが含まれていることを示します。
が表示され、プロパティにダイナミックリンクが含まれていることを示します。
ヒント:
ダイナミックリンクがデザイン時に解決しない場合は、
がダイナミックリンクの前に表示されます。Windows エイリアスへのダイナミックリンクは、ランタイムに解決する場合があります。リンク属性が存在しなくなったか移動されたためにダイナミックリンクが壊れている場合は、
がリンクの前に表示されます。
がダイナミックリンクの前に表示されます。Windows エイリアスへのダイナミックリンクは、ランタイムに解決する場合があります。リンク属性が存在しなくなったか移動されたためにダイナミックリンクが壊れている場合は、
がリンクの前に表示されます。ご質問やご意見