証明書エラー
証明書エラーは、Web ブラウザ オブジェクトの使用時に表示されることがあります。
エラー | 説明 |
|---|---|
CertificateAuthorityInvalid | 信頼できる CA によって署名されていない証明書 |
[証明書エラー]
に一覧表示されている証明書エラー。エラーを無視するには、[リスクを受け入れてランタイムに続行する]
を選択します。エラー | 説明 |
|---|---|
SslPinnedKeyNotInCertificateChain | 証明書が、ホスト名にピン留めされた組み込みの公開キーと一致しません |
CertificateCommonNameInvalid | 証明書のコモンネームがホスト名と一致しません |
CertificateDateInvalid | 証明書が現在の日付と時刻で有効ではありません |
CertificateAuthorityInvalid | 信頼できる CA によって署名されていない証明書 |
CertificateContainsErrors | 証明書にエラーが含まれています |
CertificateNoRevocationMechanism | 証明書が失効しているかどうかを判断できません |
CertificateUnableToCheckRevocation | 証明書の失効情報を取得できません |
CertificateRevoked | 取り消された証明書 |
CertificateInvalid | 無効な証明書 |
CertificateWeakSignatureAlgorithm | 脆弱な署名アルゴリズムで署名された証明書 |
CertificateNonUniqueName | 証明書のホスト名が一意ではありません |
CertificateWeakKey | 証明書に脆弱なキーが含まれています |
CertificateNameConstraintViolation | 証明書が要求した DNS 名が名前の制限に違反しています |
CertificateValidityTooLong | 証明書の有効期間が長すぎます |
CertificateTransparencyRequired | サーバーから必要な証明書の透明性情報を取得できません |
CertificateKnownInterceptionBlocked | デバイス所有者以外のエンティティに傍受されることが判明している証明書 |
certificate
ご質問やご意見