OPC UA メソッドを作成する

OPC UA メソッドを作成し、そのコードを外部コードエディターで編集します。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  1. OPC UA メソッドを作成するには
  2. いずれか:
    • NetLogic を作成します。「NetLogic を作成する」を参照してください。
    • [プロジェクトビュー]
      で、新しいメソッドで拡張する NetLogic を見つけます。
  3. NetLogic を右クリックし、
    [新規]
    [メソッド]
    を選択します。
    外部コード エディターが開きます。次のコードが NetLogic に追加されます。
    [ExportMethod] public void MethodName() { }
  4. (オプション) C# でメソッドの名前を変更します。
メソッドのコードを開発します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal