C# でメソッドを定義する
メソッドや OPC UA メソッドを C# で定義する方法を学びます。
メソッド
NetLogic 内で、新しいメソッド (例えば
Foo
) を以下の構文で定義します。public void Foo() { // Code to run }
ヒント:
クラス内に複数のメソッドを定義できます。
OPC UA メソッド
OPC UA メソッド:
- デザイン時に参照できます。
- ランタイムに呼び出すことができます。
OPC UA メソッドを定義するには、そのメソッドの前に
[ExportMethod]
を追加します。次の例を参照してください。[ExportMethod]public void Foo() { // Code to run }
詳細については、「OPC UA メソッドを作成する」を参照してください。
メソッド引数
メソッド引数は、メソッド名の後に丸括弧
()
で囲んで定義します。OPC UA メソッドは、任意の数の入力引数と出力引数を持つことができます。
重要:
FactoryTalk Optix Studio
でイベントと関連付けられたメソッドの引数を編集した場合、そのメソッドを再度関連付ける必要があります。「メソッドの出力値を読み取る」を参照してください。入力引数を定義するには:
- 丸括弧で囲まれたデータタイプを示し、その後に引数名が続きます。
- 各引数はコンマで区切ります。
例: 2 つの整数型入力引数、
speed
と rpm
が宣言されています:public void Foo(int speed, int rpm) { // Code to run }
出力引数を定義するには:
- キーワードoutに続いて、データタイプと引数名を丸括弧で囲んで示します。
- 各引数はコンマで区切ります。
- 出力引数に値を代入します。
例: 2 つの出力引数
result
および motorSpeed
(文字列型および整数型) が定義されています:public void Foo(out string result, out int motorSpeed) { result = "Ok"; motorSpeed = motor.speed; }
同じメソッドに対して入力引数および出力引数の両方を定義します。例: 2 つの入力引数と 2 つの出力引数:
public void Foo(int speed, int rpm, out string result, out int motorSpeed) { result = "OK"; motorSpeed = motor.speed; }
ご質問やご意見