外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能な OPC UA メソッドを作成する
外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能な OPC UA メソッドを作成する。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- 外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能な OPC UA メソッドを作成するには
- オブジェクトタイプを作成します。「オブジェクトタイプを作成する」を参照してください。
- [プロジェクトビュー]ペインで、オブジェクトタイプを右クリックし、[カスタム動作の追加]を選択します。
- オブジェクトタイプを右クリックし、[.NET コード エディターで編集 (外部)]を選択します。外部コード エディターが開きます。次のコードが NetLogic に追加されます。[CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
コード エディターで、メソッドを開発します。完全な例については、「外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能なメソッドを開発する」を参照してください。
ご質問やご意見