加速度ゲージとラベルを作成する

  1. 速度ゲージの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [MotorAccelerationPanel]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [円形ゲージ]
      を選択します。
    2. ゲージにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択して、
      AccelerationGauge
      と入力します。
    3. [プロパティ]
      で、
      [値]
      [エイリアス]
      [{Motor}]
      [Motor]
      [Acceleration]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  2. 速度ラベルの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [MotorAccelerationPanel]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [ラベル]
      を選択します。
    2. ラベルにカーソルを合わせて
      Edit
      を選択し、
      AccelerationLabel
      を入力します。
    3. [プロパティ]
      で、
      [テキスト]
      Acceleration
      に設定します。
  3. 速度値ラベルの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [MotorAccelerationPanel]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [ラベル]
      を選択します。
    2. ラベルにカーソルを合わせて
      Edit
      を選択し、
      AccelerationValueLabel
      を入力します。
    3. [プロパティ]
      で、
      [テキスト]
      [エイリアス]
      [{Motor}]
      [Motor]
      [Acceleration]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal