アラーム マネージャとアラーム概要を作成する
[アラームマネージャ]
ウィジェットと [アラーム概要]
ウィジェットを作成して、プロジェクト内のアラームに関する重要な情報を表示します。- メイン ツールバーから、[テンプレートライブラリ]を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [テンプレートライブラリ]で、[Widgets]を選択します。
- [コンポーネント]で、[アラーム ウィジェット]を[プロジェクトビュー]の[UI]フォルダーにドラッグします。[アラーム概要# (type)]と[アラーム マネージャ# (type)]がフォルダーに表示されます。
- [テンプレートライブラリ]で、[閉じる]を選択します。ヒント: ランタイムにウィジェットを表示するには、ナビゲーションパネルからダイナミックリンクを作成します。「ダイナミックリンク」を参照してください。
- (オプション) 2 つのウィジェットのプロパティを構成します。ウィジェットのサイズ、ボタンの動作、利用可能なアラーム、およびプロパティ値のプリセットを調整できます。「アラーム ウィジェットを構成する」を参照してください。
ご質問やご意見