アラーム ウィジェット

[アラーム ウィジェット]
には、プロジェクトに追加して構成できる
[アラーム概要]
ウィジェットと
[アラーム マネージャ]
ウィジェットが含まれます。
ウィジェット タイプは、さまざまな画面サイズに合わせて最適化されています。次の表を参照してください。
アラーム ウィジェット タイプ
ウィジェット タイプ
解像度
Standard
1024x800 より大きい
1024x800(10 インチ、12 インチ、15 インチ サイズのパネル)
Small
800x600(4.3 インチ、7 インチ、10.4 インチ サイズのパネル)
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal