オブジェクトをインポートするためのソリューションを開発する
このデザイン時スクリプトは、
CSV
ファイルのデータに基づいてプロジェクト内にオブジェクトを作成します。
ヒント:
次からサンプル プロジェクトをダウンロードできます:
ObjectsFromCSV.zip前提条件
次の例では、
CSV
ファイルにアラームに関する情報と、これらのアラームで使用されるモデル変数が含まれています。variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
#1 列 | #2 列 | #3 列 | #4 列 |
|---|---|---|---|
プロジェクト変数 (キーワード variable ) またはアラーム (キーワード alarm ) を作成する必要があるかどうかを示します。 | 作成するノードの名前を示します。 | 変数の作成に使用するデータタイプを示します。
| アラームを指す変数を示します。 |
ご質問やご意見