トレンド チャートを拡大および縮小する

トレンド チャートの X 軸と Y 軸を拡大して、特定のデータに焦点を当てます。トレンド チャートの軸を一緒に、または別々に拡大または縮小します。ズームは、
[通常]
および
[時間範囲]
のトレンド モードにのみ適用されます。
  • トレンド チャートをズームするには:
    • ピンチしてズームするジェスチャーを使用します。
    • トレンドチャートの対象エリアにマウスポインタを置き、前後にスクロールします。
    • トレンド グラフを選択し、
      [+]
      または
      [-]
      を選択します。
  • X 軸のみをズームするには、トレンド チャート内の任意の場所にマウス ポインタを置き、
    []
    を押したまま上または下にスクロールします。
  • Y 軸のみをズームするには、トレンド チャート内の任意の場所にマウス ポインタを置き、
    []
    を押したまま上または下にスクロールします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal