非標準測定ユニットを構成する
[工学単位辞書]
で、標準以外の測定ユニットを構成できます。たとえば、非標準単位を使用して、1 時間に作られる生産数を 1 分あたりの拍数で表すことができます。非標準数量ユニットには特定のプロパティがあります。
[勾配]
は、標準ユニット値を非標準ユニットに変換するための変換係数です。[切片]
は、参照される測定ユニットに加算する値です。変換は、リニア式 Y = M x X + Q
を使用して実行します。ここで X
は入力値、M
は勾配、Q
は Y
出力結果を計算する切片です- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックします。
- を選択します。
- [工学単位辞書]を選択します。
- 新しい辞書をダブルクリックします。
- 画面の中央に開いた[MeasurementSystemMap]のタイトルバーで、を選択します。
マップ テーブルに新しい行が表示されます。 - [物理次元]列で、非標準測定ユニットの参照数量を選択します。たとえば、1 分あたりのビートの場合は、 を選択します。
- [表示名]列に、測定ユニットの名前を入力します。
- [説明]列に、測定ユニットの説明を入力します。ヒント:[名前]と[説明]はどちらも[ローカライゼーション辞書]オブジェクトを使用して翻訳できます。
- [勾配]列に、標準ユニット値の変換係数を入力します。たとえば、60と入力して、1 分あたりの拍数を計算します。
- [切片]列に、参照される測定ユニットに加算する値を入力します。たとえば、0と入力します。
結果の測定ユニットが
[結果]
列に表示されます。
ヒント:
1 Hz = 60 拍/分を表す非標準測定ユニットの例には、以下の構成済みプロパティが含まれる場合があります。
- [物理量]。周波数。
- [表示名]。BPM。
- [勾配]。60。
- [切片]。0。
ご質問やご意見