測定単位
現在のセッションのロケールの測定システムでデータを表示します。
測定単位の種類:
- 国際単位系
- 米国慣用単位
- 帝国単位
ユーザーごと、またはセッションごとに特に指定されていない場合、測定システムはロケールの国に基づきます。
[セッション]
および [ユーザー]
オブジェクト UI は、測定システムと言語を関連付けます。たとえば、it-US と入力すると、テキストはイタリア語で表示されますが、データは米国の測定単位で表示されます。測定システムの標準ではない測定単位でデータを表示したり、カスタマイズした測定単位を作成することができます。
ヒント:
を選択します。
[測定システム マップ]
エディターを使用して、さまざまな測定システムの測定単位を表示します。エディターを開くには、プロジェクト ルートを選択し、[測定システムのマップ]
プロパティで 
ご質問やご意見