測定システムマップを構成する

プロジェクトのロケールと関連付けられた単位系で工学単位を使用します。これらの単位でカスタム単位をマッピングします: 国際単位系、米国慣用単位、英国の帝国単位。
ヒント: セッションのロケールによって、表示されるデータの測定システムが決まります。たとえば、en-US ロケールのセッションでは、温度が華氏で表示されます。
前提条件
(オプション)カスタム工学単位を定義する。「工学単位辞書を作成する」を参照してください。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、プロジェクトのルートノードを選択します。
    ヒント:
    [プロジェクトビュー]
    の一番上にあるルートノードには、プロジェクトと同じ名前が付けられます。
  2. [プロパティ]
    [測定システムマップ]
    の横にある
    Editor
    [ [測定システムエディターで編集]]
    を選択します。
  3. 測定システムマップ行を追加するには、
    Add
    を選択します。
  4. 測定システムマップ行を編集するには、セルにカーソルを合わせ、ドロップダウン矢印を選択して値を選択します。
    [開始点]
    は、対象の入力量または変換されるセンサーからの値を示します。選択された測定単位は、以下の列で異なるロケールの同等の数量に換算されます:
    • [国際単位系]
    • [米国慣用単位]
    • [英国の帝国単位]
  5. (オプション)測定システムマップ行を削除するには、測定単位マップ行のセルを選択し、
    [削除]
    を選択します。
例: 測定システムマップ
開始点
国際単位系
米国慣用単位
英国の帝国単位
容量: リットル [l]
リットル [l]
クオート (米国) [qt (US)]
クオート (英国) [qt (UK)]
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal