UI コントロールのランタイム通信エラー

UI コントロールのランタイム通信エラー

[タイプビュー]
[UI コントロール]
は、グラフィック エレメントがタグの値を書き込んだり表示できない場合、ランタイムに赤いアウトラインでで囲まれます。
コントローラへの有効なプログラム接続または物理接続がない場合、またはダイナミックリンクのタグがコントローラに存在しない場合、赤いアウトラインが表示されます。赤いアウトラインは、グラフィック エレメントにエラーがあることを示しています。
エラーのある UI コントロールは赤いアウトラインで囲まれ、赤い X が表示される場合があります。ランタイムにエラーが発生したテキストボックスの例では、次のように表示されます。
ナビゲーション要素などの追加コンテンツを含むコントロールの場合、無効なタグのみが赤いアウトラインで囲まれます。
このエラーが表示されるグラフィック要素の場合、コントローラへの接続を解決し、タグがコントローラに存在することを確認してください。
注: 安全タグへの書き込み時など、タグの書き込みエラーが発生すると、そのタグを参照するすべてのコントロールに予期されるエラー メッセージが短時間表示されます。エラーは、タグに書き込もうとするコントロールだけでなく、ラベルにも表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal