オブジェクトを作成する
オブジェクトを作成して、プロジェクトにノードを追加します。
- [プロジェクトビュー]で、オブジェクトを作成するフォルダーを選択し、を
[プロジェクトビュー]ツールバーで選択します。ヒント: また、[プロジェクトビュー]でフォルダーを右クリックし、[新規]コンテキスト メニューを使用してオブジェクトを作成することもできます。コンテキスト メニューには、フォルダー カテゴリに基づいてフォルダーに含めることができるオブジェクトが表示されます。 - プロジェクトに追加するオブジェクトを選択します。
- (オプション)[プロパティ]で、を選択し、
[表示名]を選択して、表示名を入力します。 - (オプション)[プロパティ]で、を選択し、
[説明]を選択して、説明を入力します。
新しいオブジェクトが
[プロジェクトビュー]
に表示されます。ホバー オーバーのツールチップには、表示名と説明が表示されます。
object
ご質問やご意見