パネルを作成する
他の 2 つのパネル間を切り替えることができるナビゲーションパネルを作成します。
- SavePanel (type) を作成する:
- [プロジェクトビュー]で[UI]フォルダーを右クリックし、 を選択します。
- パネルにカーソルを合わせ、を選択し、
SavePanelと入力します。
- ValuePanel (type) を作成する:
- [プロジェクトビュー]で[UI]フォルダーを右クリックし、 を選択します。
- パネルにカーソルを合わせ、を選択し、
ValuePanelと入力します。
- ナビゲーションパネルを作成する:ナビゲーションパネルを使用すると、さまざまなパネル間を切り替えることができます。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]の[パネル1]で、[パネル]プロパティと の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [プロパティ]の[パネル]の横にある、を選択します。

- [プロパティ]の[パネル2]で、[パネル]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見