確認ダイアログを開発する

ボタンを選択したときに表示される確認ダイアログを作成します。このプロジェクトには、カスタム メソッド呼び出しの作成が含まれます。
アプリケーション例 - 保存ダイアログ
アプリケーション例 - [値の適用] ダイアログ
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
DialogConfirmation.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. インターフェイス要素を配置する。
  3. プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例 - 確認ダイアログ
アプリケーション デザイン例 - 保存パネル
アプリケーション デザイン例 - 値パネル
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal