制約を切り替えるためのスイッチを作成する
変数値の制約を切り替えるスイッチを作成します。
- ラベルの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ラベルにカーソルを合わせてを選択し、
ToggleConstraintLabelを入力します。 - [プロパティ]で、[テキスト]をEnable constraintに設定します。
- スイッチの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- スイッチにカーソルを合わせ、を選択し、
ToggleConstraintSwitchを入力します。 - [プロパティ]ペインで、[アクティブ]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見