最大値を制御するための要素を作成する
最大値を制御するラベルとゲージを作成します。
- 最大値ラベルの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (Type)]を右クリックし、 を選択します。
- ラベルにカーソルを合わせてを選択し、
MaxValueLabelを入力します。 - [プロパティ]で、[テキスト]をMaximum Valueに設定します。
- 最大ゲージの構成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (Type)]を右クリックし、 を選択します。
- ゲージにカーソルを合わせ、を選択して、
MaxGaugeと入力します。 - [プロパティ]で[値]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見