データベースを作成する
クエリを開始する前に、データストアにテーブルを追加する必要があります。
- [プロジェクトビュー]で[データストア]を右クリックし、[埋め込みデータベース]または[ODBC データベース]を選択します。
- [プロパティ]の[テーブル]の横にあるを選択します。

- Int16、Int32、および Float データタイプの 3 個のテーブル列を追加します。
- 作成したテーブルで、[列]の横にあるを選択します。

- 列の横にある[BaseDataType]を選択し、[Int16]を選択します。
- [列]の横にある、を選択します。

- 列の横にある[BaseDataType]を選択し、[Int32]を選択します。
- [列]の横にあるを選択します。

- 列の横にある[BaseDataType]を選択し、[Float]を選択します。
ご質問やご意見